{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: How do you install an option card on the Altivar ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Trying to install an option card on a ATV61 and ATV71 drive.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71 drives

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:



Remove the front display cover by pushing down on the two tabs on the top of the drive.
Once the front cover has been removed you can now install your serial communications card or extended IO card.
Once the Option card has been installed you can not reinstall the front cover by pushing down on the cover until  you hear it click into place.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Option cards 1754480.pdf [670.15 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: