{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is the cable to use to connect the HMIGTO to the Premium PLC on the TER port for Unitelway?

Issue:
What is the cable to use to connect the HMIGTO to the Premium PLC on the TER port for Unitelway?

Product Line:
Magelis HMI (XBTGT, XBTGK, HMISTO, HMISTU, HMIGTO, HMIGTU, XBTGH)

Resolution:
The cable to use would be the XBTZ9780 in order to connect the HMIGTO/XBTGT/HMIGTU/HMISTU/HMISTO to the TSX Premium series PLC via the TER port to communciate over Uni-Telway protocol.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: