{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Where can I locate the serial number on the ATS48 softstarts?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Needs the serial number of an ATS48

Product line:
ATS48, Altistart 48

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
The serial number is printed under the bar code on the nameplate.  The nameplate is located on the right hand side of the ATS48.  See the photo example attached.




שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATS48 serial number location.bmp [2.16 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: