{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: How to display a custom image for an object in a Vista diagram

Issue
A user would like to change the image displayed for a grouping, status, or control object in the Power Monitoring Expert Vista application.

Product Line

Power Monitoring Expert 7.2.x

Power Monitoring Expert 8.x

Power Monitoring Expert 9.0

Power Monitoring Expert 2020

Power Monitoring Expert 2021

Power Monitoring Expert 2022

Power Monitoring Expert 2023

Power Monitoring Expert 2024



Environment
Diagram modifications in the Vista application.

Resolution
See Video below:

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: