{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What will cause an LRF fault on the ATS48 soft starters?
Issue:
ATS48 is showing LRF fault code.

Product Line:
Altistart ATS48 soft starters

Environment:
All

Cause:
Locked motor rotor.

Resolution:
Locked rotor in steady state
This fault is only active in steady state with soft starter bypass contactor. It is detected if the current in a phase is greater than or equal to 5IN (five times the FLA) for more than 0.2 s.
Check the mechanism for wear, mechanical play, lubrication, blockages,

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: