{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the communications cable between the Magelis XBTN200 / XBTN400 and Modicon M221 controller?
Issue:
What is the communication cable needed between an M221 and XBTN.

Product Line:
M221
XBTN200
XBTN400

Resolution:
Tthe communications cable between the XBTN400 and M221 is XBTZ9980
This is a Modbus RS485 communication cable.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
XBTZ9980 pinout.jpg [25.74 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: