{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the difference between the Altivar 61/71 drives and the Altivar 61/71 Plus drives?
Issue:
Differences between the Altivar 61/71 drives and the Altivar 61/71 Plus drives.

Product Line:
ATV61/71 series

Environment:
All serial numbers for ATV61/71 series

Cause:
N/A

Resolution:
The Altvar 61/71 drives are open style IP20 rated drives meanwhile, the Plus drives are UL type 12 Enclosed drives that start at 125HP.
Please reference the attachment for additional information on the Altivar 61/71 Plus Drive series.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
30072-454-96.pdf [5.74 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: