{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to delete a DTM that was added with an EDS file from the library.
Issue
This resolution explains how to remove a DTM (added to the library through an import of an eds file) from the DTM library.

Product Line
Unity

Environment
Windows 10

Resolution
Use the following steps to remove a DTM (added to the library through an import of an eds file) from the DTM library.
  • Open the DTM Browser.
bvcbb

  • Right click on the host IP address in the 'DTM Browser' window.
  • Select 'Add'
  • Select 'Device Menu'
  • Select 'Additional functions.
  • Select Remove 'EDS from library.'

vcvb

  • Click on the DTM name from the list on the 'EDS Delete from Device library.
  • Click on the 'Delete Selected Files' button.
vcb

  • Open the Hardware catalog.
vbvb

  • Click on the 'DTM Catalog' tab.
  • Click on 'Update'.

vcb

  • Click on Yes to confirm the update.
vcbb

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: