{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Where are the auto start terminals for auto mode on the enclosed ATV660 Process drives?
Issue:
Looking for the auto start terminals for auto mode on the enclosed ATV660 Process drives

Product Line:
Enclosed only ATV660

Environment:
Altivar ATV660 enclosed drives.

Cause:
Where is the auto start to start the drive in auto mode?

Resolution:
TB-1  contacts 3 and 4 are the auto start terminals for auto start.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: