{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
The Write_Var instruction requires an Array of INT for the EMIS input. How do I move UINT values to a remote device?
You simply need to convert the UINT to INT with the UINT_TO_INT block and move the result to the EMIS array.
If the receiving device does not automatically see the data as UINT you would need to use the INT_TO_UINT block
to see the value correctly.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: