{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
In SoMove software is there a way to print or export adjusted parameters?
Issue:
In SoMove how do you only Print or Export to Excel the Modified Parameters?

Product Line:
Altivar Machine, Altivar Process

Environment:
SoMove

Cause:
How to Print or Export Modified parameters only

Resolution:
To Print or Export only those parameters.  You go to the Device Menu > Select Printable Area
somove screenshot
Then deselect (uncheck) all options but Modified.
somove
Then Select the Printer icon
d
Or go to File and Print.
s

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: