{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Confirmation for EM6400 communication

The RS485 is printed between D1 & D0 for EM6400 model having communication compatibility.
In item code description RS is also mentioned for the RS485 activated items.

Please refer the attached document to check the communication enabled feature with EM6400 energy meter.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

How we check EM6400 communication compatibility.pdfHow we check EM6400 communication compatibility.pdf [179.94 KB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: