{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
The stall monitoring current rating is a percentage of which current rating?
Issue:
Stall monitoring current rating percentage meaning.

Product Line:
Altivar 630 Process Drive

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
For the ATV630,  the [Stall Current] StP2 parameter entered is  a percentage of the motor rated current.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: