{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the "watts losses" or heat dissipation ratings for the ATV660 series drives?
Issue:
Needs the "watts loss" or heat dissipation ratings for the ATV660 series drives.

Product Line:
ATV660 enclosed Altivar Process Drives

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Customer was unable to find information in current literature.

Resolution:
This information can be found in the user manual for the ATV660 series drive, Doc NHA91297 .
See attached file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV660 Power Dissipation.pdf [43.04 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: