{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to mount the hood of my ERDF Trunking system on Resi9?
To easily mount the ERDF cover, it is necessary to fix it on the outer wall of the trunking system and then close the separation on the inside.
An installation of flat cap with a fixation on the two sides at the same time is not recommended.

For more information please click:
https://www.se.com/ww/en/download/document/NVE6645101/

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: