המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
M580 - Why the EFB "Drop" doesn't work in M580 with Quantum EIO architecture?
Question:Why the EFB "Drop" doesn't work in M580 with Quantum EIO architecture? all the channels display "0", no any data can be read:


Answer: The version of M580 CPU need to equal or later than 2.10, then the function will be correct.