{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can a 63.75" tall PDU be installed into a 38U NetShelter CX cabinet?
Issue:
The 63.75" tall PDU does not fit onto the accessory rail. Will it fit anywhere else inside the cabinet?

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
AR4038A, AR4038IA

Cause:
One of the 63.75" tall PDUs has been specc'd into a 38U NetShelter CX cabinet.

Resolution:
Yes, the 63.75" tall PDUs can attach to the rear mounting rail. Please see the attached file for mounting instructions.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
20160729 Tall PDU Mounting Into 38U NetShelter CX.docx [5.95 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: