{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: How to Convert a ProWORX NxT Project to ProWORX 32
This video will show you how to convert a ProWORX NxT project to ProWORX 32.

1 - Go to FILE > IMPORT > DATABASE
2 - Select the ProWORX NxT project to convert. It will have a .DCF file extension. Then click the OPEN button.
3 - ProWORX 32 will create a LOG file to show you if there are any conversion errors or warnings.
4 - Once the conversion is complete click the OK button.
5 - The ProWORX NxT project is now successfully converted over to ProWORX 32.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: