{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ATV930- What software version of the ATV930 drive supports the Primary/Secondary configuration function?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
ATV930 Primary/Secondary function software version.

Product Line:
ATV930 drives

Environment:
Software version

Cause:
Master/Slave Configuration

Resolution:
Per level 3 product support: Software Versions  V1.2IE02 and later have the Primary/Secondary Configuration function.
The software version V1.1 IE1 does not have the Primary/Secondary configuration function.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: