{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is PME a multithreaded application?
Issue
Is PME a multithreaded application? If so, does its multiple threads run on different processors? Or, is it a single-threaded application?

Product Line
PME 8.x, 7.2.x

Environment
PME supported Windows OS.

Cause
Customer is curious to know whether PME runs on one thread or multiple threads? Is it capable of making use of multiple processors at the same time?

Resolution
PME consists of many applications. By design, they are all multi-threaded and will run across multiple processors.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: