{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Where is the modbus serial communication port located on the Altivar Process Drive?
Issue:
Location of modbus serial communication port on Altivar Process Drive.

Product Line:
ATV600 / ATV900 series

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
This drive has multiple RJ45 communication ports.  The Modbus Serial Communications Port is located on the control terminal card towards the right bottom.  It is labelled Modbus VP12S.
Reference picture below and document EAV64325

1 Modbus serial communication port


port

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: