{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
ATV61HD45N4 can I set the up / down arrow buttons for + /- speed?
Issue:
Set the up / down arrow buttons for  + /- speed on an ATV61

Product Line:
ALTIVAR 61

Environment:
All

Cause:
Installation / Setup

Resolution:

The ATV61 intergrated HMI up/down arrow buttons, can not be configured for (+ / -) speeds.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: