המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Unity Pro: Can connection modes be selected?
Issue
There is a need for logging in without the ability to make online edits, but the software defaults to programming mode.

Product line
Unity Pro, Control Expert

Resolution
Unity can be configured to prompt for connection mode so that the programmer can select what he desires. Below are definitions of the choices.

"Use Programming Mode" is the default.  It connects the terminal to the PLC
in programming mode.  If another user is logged into the PLC as the programmer,
the user is offered the option to connect in monitor mode.

"Mandatory Programming Mode".  The terminal connects to the PLC. If another user
is logged into the PLC, the connection is refused, no monitor mode offer is made.

"Use Monitoring Mode". The terminal connect to the PLC in Monitoring only mode.
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות