{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Is it possible to increase the lifespan of the Magelis / Harmony HMI screen by turning down the brightness?

Issue:
Is it possible to increase the lifespan of the Magelis / Harmony HMI screen by turning down the brightness?

Product Line:
XBTGC/GK/GT, HMIGTO/GTU/STO/STU, Box PC, Panel PC, Magelis, HMI, life cycle

Resolution:
When current applied the backlight is decreased, lifetime will be extended.  However, power is always provided to the LCD panel, even if LCD entering Standby and Sleep mode.  Therefore, there is no way to extend the lifetime of the screen.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: