{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is ION Setup 3.x supported on Windows 10?
Product Line
ION Setup 3.0
ION Setup 3.1
ION Setup 3.2

Environment
Software Installation

Resolution
ION Setup 3.0 (Build 3.0.16218.01) and later versions are supported on Windows 10.

The latest version can be downloaded using the link below:
ION Setup Software

Note: ION Setup is still not UAC compliant. When installing ION Setup, log in with an Administrator account and right-click the installer to select "Run as Administrator".

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: