{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
My140CPU53414A is stuck in de-fragmentation mode. Is there any way to terminate this operation?
You will need to perform a power cycle on the CPU to terminate the operation.

This issue was fixed with the introduction of executive version 1.44E for CPUx341x. You should reflash the CPU to prevent this problem from re-appearing.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
q5rv144E.bin [400 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: