{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the power consumption of BMXAMO0802.
Question:
Please help to confirm the power consumption of BMXAMO0802 when all 8 channels are open? 74ma or 135ma?
Since there is conflict at different publications.

Answer:
IF all 8 channels are not open and  all 8 Channels output with 20mA, the total consumption of module is around 135ma.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: