המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does 140NOE77110 work with 140CPU67160
Question:
Does 140NOE77110 work with 140CPU67160 as we found it not able to configure(grey out) in UP11?

Answer:
140NOE77110 works with 140CPU67160 in hardware perspective.
UP11 masks this selection since 140NOE77110 is obsolete & 140NOE77111 is the alternative module.
If customer uses UP3.0, he could configure the 140NOE77110 with 140CPU67160.

שניידר אלקטריק ישראל

Does 140NOE77110 work with 140CPU67160
Question:
Does 140NOE77110 work with 140CPU67160 as we found it not able to configure(grey out) in UP11?
 
Answer:
140NOE77110 works with 140CPU67160 in hardware perspective.
UP11 masks this selection since 140NOE77110 is obsolete & 140NOE77111 is the alternative module.
If customer uses UP3.0, he could configure the 140NOE77110 with 140CPU67160.
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות