{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What's the difference between reference XVUC9V and reference XVUC9VP?
There are following differences:
1. XVUC9V is driven by ON/OFF signal and usually connect to relay output,  XVUC9VP is driven by pulse signal and usually connect to PTO/PWM or transistor.
2. XVUC9V only supports 4 channels, XVUC9VP supports 32 channels.
3. XVUC9V supports maximum 5 layers, XVUC9VP supports maximum 4 layers.
4. For XVUC9V, the trigger signal of each channel is shared with corresponding light layer(2~5). For XVUC9VP, the trigger signal of channels is seperated with all light layers.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: