{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I activate and configure the I/O Scanner on the Altivar Process Drive?
Issue:
Activate  and configure the I/O Scanner on the Altivar Process Drive.

Product Line:
Altivar Process Drive

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
To configure I/O scanner tables

Resolution:
On the Altivar Process the I/O Scanner cannot be activated or configured through the keypad or the Web Server.
The Web Server is for monitoring only.
The I/O Scanner can only be configured through the Somove software.

Somove
When connected to Somove go to [Parameters Lists] tab, [Fieldbus] menu, then click on [Port - Modbus TCP]

Drive I/O Profile will allow you to configure I/O scanner input/output tables of up to 32 registers
To read and write to each table you will still have to configure you PLC with Unit ID 255.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: