{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the part number of the touch-up paint for the ATV630 Outdoor drive enclosure?
Issue:
Needs the part number of the touch-up paint for the ATV630 Outdoor drive

Product Line:
ATV630

Environment:
Outdoor Drive Enclosures

Cause:
Touch- up paint

Resolution:
Schneider does not have a part number for ordering touch-up paint. Recommending acquiring the paint from Orbittx. They offer spray cans and brush bottles. Our enclosures (both wall mount and floor standing) are standard RAL7035 color.
Orbittx website:
http://www.orbittx.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: