{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
I have changed the Modbus address of a power meter through Ecoreach. But I can’t see the modified address in the device value area. How to view the updated device address?
Once you change the Modbus address of a power meter through Ecoreach, the device gets disconnected. You could change the address in the connection parameters of the power meter home page in Ecoreach, reconnect to the device and the modified parameters can be viewed as per.

שניידר אלקטריק ישראל