{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What would cause Altivar 61 and Altivar 71 drive to not start with the terminal inputs on +24 and LI1?

Issue:
Altivar 61 and Altivar 71 drive does not start with the terminal inputs on +24 and LI1.

Product Line:
Altivar 61/71

Environment:
All

Cause:
Drive was in HMI mode with the F4 function key set to T/K.

Resolution:
- Check to see if the Functions keys are assigned to T/K  if so push that Function key to put the drive back in Remote mode.
- If its already in terminal mode check the supply voltage on LI1
- Check Programming in menu 1.6 the command menu to see if the drive is set for terminal control mode.
- Check that the switch SW1 is set for Source.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: