{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How configure VMWare in mode NAT and SoMachine for M251 communication via ETH 2 port
Use the following method with the VMWare configured in NAT mode:

1. Configure SoMachine the communication via "active path":

2.In the Communication Settings window , add a gateway and use the IP address of the
physique PC.

3.Select the new gateway and  Scan it

4. Now you can connect to the M251

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: