{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to establish an Ethernet/IP communication when T->O transfert format is 32 Bit Run/Idle in SoMachine/Machine Expert?

1. Import the slave .eds file in SoMachine/Machine Expert:

-

2. Add the device in the Industrial Ethernet Manager for M241/251 controllers or Ethernet/IP Scanner for M262 controllers:

-

3. Add a Generic connection:

-

4. In the application, skip the first two %IW in the Ethernet IP I/O Mapping:

-
=> The first two %IW will show the Status of the slave. You will find the input values from the third %IW.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: