המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum customer cable size that can be connected per phase to ACB (MTZ/NT/NW) in BlokSeT?
In new BlokSeT catalogue, we have mentioned the maximum cable size that can be connected per phase of MTZ/NT/NW Masterpact. The cable includes both Copper and Aluminum cables.

For Example, for Side Connection, MTZ2/NW25 breaker, We can connect 2 x 300mm2 copper cables per phase.