המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Is it possible to send the status of VIP410 watchdog via Modbus communication?
Unfortunately, for VIP410 relay, it is not possible to send the status of the watchdog via Modbus communication. There is no available Modbus address for the watchdog function.