{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is there a way in Sepam 40 to know the status of the breaker via communication?
A MES module is needed to read the status of the breaker and then the “circuit breaker control” function should be activated. Input I11 is used to monitor the open position while input I12 monitors the closed position. Then read the input via Modbus communication.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: