{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can you use one large line reactor on multiple drives vs one line reactor for one drive?
Issue:
Is it possible to use one large line reactor on multiple drives vs one line reactor for one drive?

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
Would like to use only one line reactor and feed multiple drives.

Resolution:
No, it is best to have individual line reactors. If a single line reactor is used, it will have lower inductance and may not be enough if a single drive is running.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: