{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Will the M221 support the TM7 IP67 modules?
Issue:
Can the M221 controllers support the TM7 IP67 modules

Product Line:
All M221 Controllers

Environment:
Ecostruxure Machine Expert Basic ( formally  SoMachine Basic)

Resolution:
No. The TM7 modules are for the TM258 only. The M221 will support the ETB IP67.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: