{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
is it possible to find XACF sleeves as spare parts
The protective cable sleeves of both diameters are available through XACB accessories:
Dia 10...22mm for XACF0011: XACB960
Dia 22...35mm for XACF0051: XACB965
Note that if the customer want to change the support (in zamac) and the metallic hook, he should order XACB966 for XACF0051 but has to modify the support to fit with XACF

שניידר אלקטריק ישראל