{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Video: What would cause an EPF1 fault on the ATV32 and ATV320 drives?
Issue:
EPF1 Fault on Altivar ATV32 & ATV320 Drives

Product Line:
Altivar ATV32 and ATV320 drive

Environment:
All

Cause:
External fault logic input is active

Resolution:
Needs to check the digital inputs to see if there is a log input assigned to Ext fault.
FLT menu
ETF= External Fault assignment for logic input.
LET= External Fault config Trip on High or Low
EPL=External Fault mgt Freewheel stop etc

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: