{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
UL Certificate of Conformity for Harmony HMIGTO series HMI
Issue
Where do I find the UL Certificate of Conformity for Harmony HMIGTO targets and which UL enclosure types are they rated for?

Product Line
Harmony HMIGTO

Environment
Physical characteristics

Resolution
Attached is the UL Certificate of Conformity for Harmony HMIGTO targets.

The HMIGTO series is was tested for UL Enclosure requirements:
Type 1, Type 4X (Indoor use only), and/or Type 13 rated enclosures

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
CoC MPCKT-HMIGTO_20140318-E194434 (new UL File No. E220851).pdf [267.51 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: