{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
SoMachine vs SoMachine Basic

Article available in these languages: Spanish, French, Dutch

Issue:
Difference between SoMachine and SoMachine Basic

Product Line:
SoMachine, SoMachine Basic

Resolution:
SoMachine Basic is a free software created specifically to program the M221 Logic Controller exclusively.
It supports the Ladder and the Instruction List programming languages.

SoMachine is a full blown licensed software used to program a wide range of controllers like the M241, M251, M238, M258, LMC058, LMC078... as well as the Maglis HMIs.
It supports all of the IEC61131-3 programming languages.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: