המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Is it possible to extend the distance between BCPM CTs and the adapter board?
It depends on which CT's your are referring to. The split-core branch CT leads can be extended to a maximum length of 6 meters without losing accuracy.
The 1VAC AUX CT leads can be extended to 30.5 meters.