{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Can the M241 PLC be an Ethernet/IP primary?

Article available in these languages: Japanese

Issue:
Is the M241 PLC an Ethernet/IP primary?

Product Line:
M241, TM241

Resolution:
Starting with SoMachine V4.3,all M241 controllers an Ethernet IP scanner (primary) capability. That includes Machine Expert 1.x and Machine Expert 2.x versions

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: