{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Wire recommendation to use with EM4200 series meters
Issue
Wire recommendation to use with EM4200 series meters

Product Line
EM4200 series meters
EM4235
EM4236

Environment
Meter wiring

Resolution
The EM4200's recommended wire size for I/O, Communications, and CT is 24-16 AWG (0.2 to 1.5 mm2) shielded wire, solid or stranded.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: