המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Video: How to setup Plus/Minus Speeds on the Altivar Process Drive

Article available in these languages: Finnish, French, Dutch

Issue:
Set up Plus/Minus Speeds on the Altivar Process Drive.

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Resolution:



To Program the +/- Speeds
  1. [Complete settings] [Command and Reference]
  2. Set [Freq Switch Assign] rFC to [Ref Freq Channel 2] FR2
  3. Set [Ref Freq Channel 2] FR2 to [Ref Frequency via DI] UPdt
  4. Go to [Complete settings] [Generic functions] [+/- speed]
  5. Assign [+ Speed Assign] USP
  6. Assign [- Speed Assign] dSP
  7. Assign [Ref Frequency Save] Str

    To adjust the increment of plus and minus speed, adjust the ACC and DEC. If ACC is set to 6 seconds, it will ramp 10 Hz for every second that the +speed is active (60Hz range / 6sec = 10Hz/sec).  Keep it active for 6 seconds and output will reach 60 Hz. To make +speed increase at a slower rate, increase ACC.  To make it faster, decrease ACC.  The same logic applies to -speed and DEC.

Reference the attached document for more information

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATVxxx_Programming_Manual_EN_NHA80757_02 (Plus Minus).pdf [224.52 KB]
Video: How to setup Plus/Minus Speeds on the Altivar Process Drive

Article available in these languages: Finnish, French, Dutch

Issue:
Set up Plus/Minus Speeds on the Altivar Process Drive.

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Resolution:



To Program the +/- Speeds
  1. [Complete settings] [Command and Reference]
  2. Set [Freq Switch Assign] rFC to [Ref Freq Channel 2] FR2
  3. Set [Ref Freq Channel 2] FR2 to [Ref Frequency via DI] UPdt
  4. Go to [Complete settings] [Generic functions] [+/- speed]
  5. Assign [+ Speed Assign] USP
  6. Assign [- Speed Assign] dSP
  7. Assign [Ref Frequency Save] Str

    To adjust the increment of plus and minus speed, adjust the ACC and DEC. If ACC is set to 6 seconds, it will ramp 10 Hz for every second that the +speed is active (60Hz range / 6sec = 10Hz/sec).  Keep it active for 6 seconds and output will reach 60 Hz. To make +speed increase at a slower rate, increase ACC.  To make it faster, decrease ACC.  The same logic applies to -speed and DEC.

     
Reference the attached document for more information

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATVxxx_Programming_Manual_EN_NHA80757_02 (Plus Minus).pdf [224.52 KB]
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
ברצוני לקבל חדשות ומידע מסחרי מחברת Schneider Electric ומהחברות המסונפות אליה באמצעי תקשורת אלקטרונית, כגון דוא"ל, ואני מסכים לאיסוף מידע על הפתיחה ולחיצות על הודעות דוא"ל אלה (תוך שימוש בפיקסלים לא נראים בתמונות), כדי למדוד את ביצועי התקשורת שלנו ולשפר אותן. לקבלת פרטים נוספים אנא רא את מדיניות שמירה על פרטיות