המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Is there a battery for Real Time Clock in PM2230 energy meter ?
PM2230 has an internal battery to keep its clock running. The life expectancy of the meter’s internal battery is estimated to be over 3 years at 25 °C under typical operating conditions.