{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the ATV630 be powered up with only the 24VDC control voltage to set the parameters?
Issue:
Can the ATV630 be powered up with only control voltage?

Product Line:
ATV630

Cause:
n/a

Resolution:
Yes.  The ATV600 Series is rated to bring external +24VDC supply and wire to P24 and bring external common to 0v to power up the display and can change the parameters.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: